结果:找到"51单片机 DHT11 1602 温湿度控制",相关内容1000条
  • 32的程序编写
  • 需要写一个程序,预算不多就500,主要是通过热敏电阻检测温度,然后控制半导体制冷片的工作,使舱内温度保持在一个设定值,将当前温度显示在屏幕上,需要修改设定温度时,按键修改,使温度在当前温度下一度一度的上升或者下降,温差不能偏差大,需要精度在1度以内,提供原理图,PCB图。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: pid算法 发帖人:alovey 发帖时间:2022-03-25 10:20:00
  • 湿度控制开关
  • 请人设计一种带输入电压监控功能的湿度控制器,启动/停止湿度可调,湿度在设定范围内接通电源输出,其他要求如下输入电压:11.5V-15V输入电压低于11.5V断开输出输出电压:5V输出电流:3A湿度测量范围:0~100[%]RH湿度测量精度:±1[%]RH参数设置值:湿度全量程0~100[%]RH显示方式:三位LED数码管显示电压和湿度epaynow@hotmail.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 电压监 湿 发帖人:CARfort 发帖时间:2021-05-28 01:16:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:温湿度数据上传OneNET云端显示
  • 一、方案简介本方案基于GD32E231C8T6,M23内核的单片机。外设部分使用了ESP-8266WIFI模块,这应该是目前市面上最受开发者喜爱,最省钱的无线连接方案了。主核心厂家是乐鑫。SHT20,温湿度传感器,以及BH1750光照度传感器,0.96寸的OLED显示屏(128*64有效像素点)。其中两个传感器和屏都是采用IIC总线方式进行通信,节约了I/O口的使用量。本方案特点是采用了一个无线模块,可以通过家中路由器,连接到外网,最终通过中移OneNet,云协议连接到云端,可以通过网页实时查看到数据。二、GD32E231X产品简介GD32E231系列多达4个16位通用定时器、1个支持三相脉...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: ESP8266 OneNET 湿 发帖人:飞扬的青春 发帖时间:2019-05-19 21:29:00
  • 51单片机+DHT11+1602显示屏控制四个继电器
  • 开源分享一个51小制作项目1基于51单片机温湿度的检测及控制的设计在以下这儿帖子中我会贴出源码原理图pcb以及设计文档,以及整个系统的介绍。福利包含的所有元器件清单也会贴出并且均可在立创商城购买~~!!!简单介绍这个作品的整个系统。1.本设计基于STC89C51/52(与AT89C51/52、AT89S51/52通用,可任选)单片机;2.AT24c02芯片掉电存储设置的上下限;3.四个按键为设置、加、减、确定,实现了阀值的调节;4.LCD1602液晶显示,上面行显示当前的温度和湿度,下面行显示相应的冷、热、干、湿;5.配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--50℃,湿度测量范...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 51 DHT11 1602 湿 发帖人:小魔王养的猪 发帖时间:2018-11-16 23:32:00
  • 基于51单片机的微型电压表
  • 很多新手包括我也是,学会用proteus后,很新奇但不知道仿真什么。今天我仿真了一个微型单片机,有兴趣的是新手可以仿真一下这个是我在proteus中的仿真,新手可以照猫画虎的试一下。制作一个电压表#include<reg51.h>#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintucharcodeled[10]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};uintvolt;sbitCLK=P3^3;sbitSTART=P3^0;sbitEOC=P3^1;sbitOE=P3^2;v...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 51 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-16 15:54:00
  • 温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器
  • 温湿度传感器是指可以将温度和湿度的量转换为易于测量和处理的电信号的设备或设备。市场上的温湿度传感器通常测量温度的量和相对湿度的量。那么什么才是相对湿度呢?我们日常生活中最常见的湿度物理量是空气的相对湿度。以%RH表示。在物理量的推导中,相对湿度与温度密切相关。一定体积的封闭气体,温度越高,相对湿度越低,温度越低,相对湿度越高。它涉及复杂的热工程知识。相对湿度:如计量方法中所规定,湿度定义为“物体状态量”。日常生活中提到的湿度是相对湿度,表示为RH%。简而言之,在与空气相同的条件下,气体(通常在空气中)中的水蒸气量(水蒸气压)和饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。绝对湿度:指每单位体积中空气...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 湿传感器 发帖人:小凤凰火 发帖时间:2018-10-29 14:33:00
  • 专业承接单片机项目开发
  • 公司工作多年,熟悉STM8、STM32、Holtek、新塘、51等单片机,开发速度快,方案最佳,稳定可高,微信:17819989308---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------这是一款用于汽车发动机打磨工件用的控制器,主控:STM32F105VCT6主要功能是通过采集两个容栅传感器的位移信息、控制打磨电机,对精度和速度要求比较高,数据保存在外部FlASH可通过U盘读取这是一款为山...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: ,嵌入式,湿,U盘,蓝牙,液晶屏,STM32,STM8,USB、无线,串口 发帖人:华科电子工作室 发帖时间:2018-09-11 17:31:00
  • DHT11温湿度传感器模块-教程资料-技小新
  • 奥松电子最新版DHT11电容式温湿度传感器原理图:技小新-温湿度传感器模块-DHT11-原理图.pdf芯片手册:DHT11电容式传感器-芯片手册.pdf产品手册:DHT11温湿度传感器模块产品手册.pdf学习手册:DHT11温湿度传感器模块学习手册(STM8S版).pdfDHT11温湿度传感器模块学习手册(51单片机版).pdf商城购买链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_150017.html
  • 所属专栏: 模块答疑 标签: DHT11 湿传感器 技小新 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-10-31 09:33:00
  • STC+DHT11温湿度计【捕获功能程序】【70分钟视频教程】
  • 单片机为STC的IAP15W4K58S4,用的是捕获功能,捕获功能非常适合测量一个周期内高电平和低电平的时间,用在这里非常合适。温湿度传感器为奥松电子在今年推出的新版DHT11电容式温湿度传感器。现在旧版已经停止向市场供货,如果你买的是旧版,可能是库存,也可能是假货。新旧版差别还是很大的,下面图片是官方网站上公布的新旧对比图:程序实现的是把读取到的温湿度数据转换为ASCII码后显示到串口程序:DHT11温湿度模块-STC51例程.zip视频教程一共70分钟左右,其中涉及到了如何看懂时序图、如何根据时序图写程序,还有一些实用的C语言设计技巧。视频教程已经放到百度传课了,免费的,链接:https...
  • 所属专栏: 方案教程 标签: STC DHT11 湿传感器 捕获 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-10-30 09:39:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: